This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:无法识别 PCIe 设备

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388068/sn75lvpe4410-pcie-device-not-recognized

器件型号:SN75LVPE4410

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们的一个 Thunderbolt Docking 项目是将  SN75LVPE4410用作 PCIe 转接驱动器、原理图如下:

e2e.ti.com/.../SN75LVPE4410_5F00_PCIE_5F00_Redriver.pdf

但现在、我们发现、当我们连接某些 PCIe 设备进行测试时、无法识别 PCIe 设备。  您能帮助分析问题的原因吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我查看了原理图、并对 信号布线和交流耦合有一些评论:

    • 通常、原理图中的数据输入/输出方向(红色箭头符号)会令人困惑
      • 示例:在 U5上、数据隐含将从 RX 和 TX 引脚发送、这是不合逻辑的?
    • 在转接驱动器 U5上、RX 引脚的输入据说来自 PCIe 金手指连接器上的 PCIe_RX[#]数据线:
      • 这些数据线在退出连接器后立即获得交流耦合、这是不常见的情况:
        •   
        • PCIe 连接器的约定是交流耦合应用于信号发送器的一侧、而不是信号接收器。
    • 根据说法、U5的 TX 输出端连接到不同连接器上的 OCU_RX[#]数据线:
      • 这些数据线在进入连接器之前根本没有获得任何交流耦合、这也是一种异常、并且符合 PCIe 连接器惯例
    • 转接驱动器 U6 在进入 PCIe 金手指连接器的 TX 输出方面有类似的问题、此处没有提供交流电容器:

    因此、我推荐以下内容:

    • 首先、验证原理图中的数据线在方向和数据流方面是否正确连接
      • 这里的任何错误、例如 RX 线被连接到 RX 线、肯定会导致通信问题
    • 在验证或校正数据线后、检查数据线的交流耦合、并牢记我之前提到的连接器惯例。
      • 所有 PCIe 数据线路必须恰好进行一次交流耦合
        • 缺少交流电容器可能会导致严重的 SI 问题、从而阻止信号接收器理解信号-我最近在另一个客户的项目中看到过这一点
        • 两次应用交流耦合也可能通过从预期的0.22uF 值改变线路电容而导致 SI 问题。

    此致!

    Evan Su