This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1039-Q1:TLIN1039-Q1不需要像 ESD1LIN24-Q1那样使用 ESD 保护二极管?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1039-Q1, ESD1LIN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389214/tlin1039-q1-doesn-t-tlin1039-q1-require-esd-protection-diode-like-esd1lin24-q1

器件型号:TLIN1039-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD1LIN24-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

鉴于我明天要向客户介绍 TLIN1039-Q1、希望您能马上回复。

在 TLIN1039-Q1的数据表中、我发现 TLIN1039-Q1 (或其他 TI LIN 收发器)集成了 ESD 保护电路。

那么、TLIN1039-Q1是否需要 ESD1LIN24-Q1等 ESD 保护二极管?或者在某些情况下是否需要?

如果有时需要 ESD 保护二极管、请告诉我具体情况。

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    ESD 保护是可选的、如果客户有 ESD 问题、这取决于他们。 我们仅建议在严苛的 ESD 环境下提供 ESD 保护。

    此处是一个应用手册、供您参考。

    此致、

    Sean