This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV520:输出偏斜、tsk (o)

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385994/ts3dv520-output-skew-tsk-o

器件型号:TS3DV520

工具与软件:

TS3DV520的数据表指出输出偏移 tsk (o)为0.05ns (典型值)。 和0.1ns (max)。 注释3指出、该输出偏斜是从一个中心端口(A4或 A5)到任何其他端口测得的。

这是否意味着任何两个其他端口(不包括中心端口)之间的最大输出偏移可高达0.2ns? 我想知道我是否将它用于 HDMI 之类的用途、是否将 CLK 对分配给中心端口 A4和 A5有好处、或者它是否无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我认为这并不重要。 HDMI 1.4规范 允许最大差分对间延迟、即信号对之间的时间差、适用于

    来源:0.2 * TCHARACTER

    灌电流:0.2*TCHARACTER + 1.78ns、

    对于225MHz 的 TMDS 时钟、这将导致

    来源:0.89ns

    灌电流:2.67ns

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的回应。 但我仍然想知道除 A4和 A5外、通道间的输出偏斜是最大0.1ns 还是最大0.2ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    由于负偏斜不是无源的、并且所有其他通道的偏斜都在 A4和 A5的0.1ns 范围内。 这意味着所有通道的最大偏斜均为0.1ns。