This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:IEEE 10BASE-T 符合性测试失败

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381427/dp83826e-ieee-10base-t-compliance-test-failed

器件型号:DP83826E

工具与软件:

大家好、在进行 IEEE 10M 合规性测试时遇到了一些问题。

我刚刚按照文档"snla266a"的分步操作和 TEK Scope 进行的测试。

但是、差分电压和谐波发生了故障。

这是报告:e2e.ti.com/.../Diorite_5F00_10M_5F00_0627.pdf

可能我漏掉了一些命令或寄存器进行配置、您能帮我检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我想仔细检查一下、您是否使用了以下脚本来实现合规性?

    如果可能、我可以就合规性设置提出一些问题吗?

    •  您用于合规性的电缆长度是多少?
    • 您在执行测试时是否使用了合规性装置?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    是的,我们只是设置像图片这样的命令进行测试,但不设置最后一行(重新启动 PHY)直到测量结束.

    1.差分探头的测试接头不超过10厘米。 探头为 TEK P6248、其长度为1.2m。

    是的、我们使用10Base-T 的固定装置来执行此测试

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果可能、您是否可以尝试软件复位、看看这是否有助于提高性能。

    接下来、我要检查的是 MDI 线路或磁侧的原理图。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我想我发现了这个问题、我们正在进行的合规性测试 是10BASE-T、DP83826的命令设置配置是10BASE-Te。

    因此、关闭节能以太网(EEE)或许可以解决我们的问题。

    您能告诉我如何设置这个 PHY 的10BASE-T 配置吗?

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    还有一个问题、谐波测量必须是全一个 曼彻斯特编码信号、


    (在 IEEE802.3第400页中捕获)

    但是、当我们将0x16设置为0x7101且 PHY 输出随机数据包时。

    我还尝试了地址0x27、但它仅生成单脉冲、对 TEK 的工具不满意。

    如何进行此测试项目?

    ——

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是否正在寻找基于10BASE-T 的合规性测试?

    如果是、使用以下脚本设置10BASE-T 以进行合规性测试:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    这些脚本设置为10BASE-Te、在第一行写入。

    它不是10BASE-T

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    遗憾的是、DP83822不支持10Base-T

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    明白、因此 DP83826也不支持10Base-T、对吧?  

    还有一个问题、谐波测量必须是全一个 曼彻斯特编码信号、


    (在 IEEE802.3第400页中捕获)

    但是、当我们将0x16设置为0x7101且 PHY 输出随机数据包时。

    我还尝试了地址0x27、但它仅生成单脉冲、对 TEK 的工具不满意。

    如何进行此测试项目?

    ——

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是的、您回答正确。

    对于谐波测试、我们只有所有的信号为1、而不会在 DP83826PHY 配置中进行编码。 这同样适用于10Base-Harmonic 设置。 客户可以在范围或测试设备中调整此测试模式。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    Tek 的示波器预计波形能够测量谐波测试。 但是、 所有未经编码的1信号都不会使此 TP_IDLE、工具也不能接受此类信号。

    我上传的报告正在设置 PRBS 配置。 它可以被示波器接受、但发送随机数据包时失败。

    您能告诉我如何配置该 PHY 以使所有1个信号都具有 TP_IDLE 吗?

    ——

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    遗憾的是、我们无法将所有1信号配置为 TP_IDLE。 我们所完成的所有合规性测试(包括 UNH)均为没有 TP_IDLE 的单个信号。 我不确定客户目前正在使用的合规性软件。 我们正在使用的合规性软件是 TekEpress、它允许在无 TP_idle 的情况下测试所有1信号:

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    非常感谢您的帮助。 但是、我们的工具看起来不同、只能更改2个选项。

    我们如下所示选择的工具。  

    您能告诉我您的软件和版本全名是什么吗?  

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    很抱歉耽误你的时间。 我们在范围内确认的许可证。 我们正在使用的许可证是 TekExpress Framework 版本4.17.0.58。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    您能告诉我您选择使用哪种软件来执行此谐波测试吗?

    您可从何处获取 UI 将信号类型更改为"所有1无 IPG"?

    ——

    此致、

    肯尼亚 Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    以下是我为信号路径选择的部分:

    •  \

    我想这可能是软件版本依赖性。 客户是否可以更新 TekExpress 的软件? 更新软件应该是免费的。

    ——

    此致、

    Hillman Lin