This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:此组件是否与 RS 422兼容?

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389229/thvd1424-is-this-component-compatible-with-rs-422

器件型号:THVD1424

工具与软件:

你好  

我需要一个 RS -422 IC、以便可以在全双工和半双工之间切换。我找到了"THVD1424" IC、但正式而言、此 IC 无法用于 RS -422协议。 是否可以将此 IC 用于 RS 422?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    是、THVD1424与 RS -422在电气上兼容、因为 RS -485在电气上与 RS -422兼容(RS -485通常超过 RS -422的性能)。  

    通常、您可以通过查看数据表中的| VOD |规格来判断。 如果负载为100欧姆、最小值>= 2V、则该器件与 RS -422 PHY 电气兼容、因为 RS -422是一种多点总线、其中线路上的最后一个接收器具有端接100欧姆的差分总线。 RS -485是一个多点终端、有两个120欧姆终端-因此 RS -485器件通常具有更强的驱动强度、它们的总线负载小于标准 RS -422器件。   

    从数据表中:

    这仅表明了在电气层的兼容性、因为这是仅 PHY 的解决方案-因此放置在器件顶部的任何协议不一定能保证正常工作、但 RS -422器件的引脚排列/特性通常与 RS 485相同、因此我不会预见到很多问题-但该器件基本上只是 PHY 层的一个组件。  

    此致!

    Parker Dodson