This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002和 HD3SS3220连接

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1002, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388011/tusb1002-tusb1002-and-hd3ss3220-connections

器件型号:TUSB1002
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

我在 SuperSpeedPlus (10Gbps)应用中使用 TUSB1002和 HD3SS3220、该应用通过 TUSB1002和 HD3SS3220将 FPGA 连接至 USB C 连接器。 随附的图像显示了连接以及交流去耦电容器。 您能否回顾一下我连接此设备的方式、并告诉我是否需要进行任何更改以确保操作正确。 此外、如果我使用 TUSB1002A、连接将仍然相同。

谢谢!

Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    您在这里有一个很好的开始、但  我看到您的交流耦合电容器存在一些问题。

    您不应在 TX 线路上对多路复用器的两侧进行交流耦合、因为总电容将低于 USB3线路上的75nF 限制。 应选择是在 HD3SS3220和1002之间、还是在 HD3SS3220和 USB-C 连接器之间进行交流耦合、但不能同时进行。  

    2.在 HD3SS3220和 RX 线路上的 USB-C 连接器之间使用0.33uF 电容器。 仅 TX 路径应在连接器附近使用0.1uF。

    3.应该在 FPGA 的连接上对1002进行交流耦合。 在此处的 TX 和 RX 线路上均使用0.1uF 电容器。 如果 FPGA 端已经有这些组件、则无需添加更多组件。

    我制作了一个图来帮助显示连接:

    如果我使用的是 TUSB1002A、连接将仍然相同。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我已更改了我的原理图以考虑您的建议- 见附文。 请注意、我们将 TUSB1002A 用作 UFP 配置的一部分:它用于器件实现中。

    1 HD3SS3220直流耦合至 TUSB1002A、我假设 HD3SS3220从 TUSB1002A 共模电压获取偏置电压。 HD3SS3220之间的连接交流耦合至 USB C 连接器。 我认为这是一个更好的选择、因为我不确定主机共模电压是否会超过 HD3SS220规格。

    2我在 HD3SS3220和 USB C 连接器之间的 RX 线路上使用了330nF、在 TX 线路上使用了200nF 或100nF。 您能解释一下为什么在 TX 线路上可以选择使用220nF 或100nF 吗?

    3 TUSB1002A 连接现在通过100nF 电容器交流耦合到 FPGA。 在您的图中、RX1和 TX2从 TUSB1002A 连接到 HD3SS220上的 RX 和 TX。 我已经展示了从 TUSB1002A 到 HD3SS220的 RX2和 X1连接、因为这是我们在开发中使用的评估板上的实现方案。 这种安排是否合适?

    谢谢!

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    1.连接看起来不错

    2.这是正确的。 由于 USB 规范规定 USB3总线路电容必须介于265nF - 75nF 之间、因此可以选择电容值。 这为您在发送(TX)线路上使用的电容值提供了一些选项。 100nF 和220nF 是更常用的值。

    3.交流耦合看起来不错。 您的提审是可以的。 务必将 Type-C 连接器上的正确引脚连接到 FPGA 上的 USB 主机:

    如果您愿意、我可以在进一步设计时回顾您的原理图/布局。 如果您在此期间有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    交流耦合电容器的放置位置很重要吗? 如果可以将从 FPGA 到 TUSB1002A 的电容放置在 TUSB1002A 附近、并且可以将 HD3SS3220和 USB C 连接器之间的电容放置在 HD3SS3220附近、则可以简化布局。

    谢谢!

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    我建议在 1002A 引脚和交流电容器之间留出一些空间。 将电容器放置在离1002A 太近的位置可能会导致电容器焊盘的信号反射返回1002A。

    如果您在1002A 和交流电容器之间至少留出200密耳、这种反射不会引起问题。 我建议在 HD3SS3220和另一侧电容器之间也留出~200mil 的距离。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是 Shane