This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:未使用的下行端口

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387160/tusb4041i-unused-downstream-port

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

嗨、团队:  

如果客户不使用 USB_DP_DN1和 USB_DM_DN1 、通常会将其保持悬空。 但出于某种原因、他们需要通过100k 电阻将其连接到 GND。 音频正常吗?  

Nison Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尼森:

       客户可以在未使用的 DP/DM 上使用15K 进行下拉

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、á lez

    是否可以使用100k?、电阻器无法更改为15k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查是否正常  、使用100k。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于未使用的端口、100k 至 GND 应该没有问题。

    此致

    Brian