This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:我无法连接 TI PHY、并且在/proc/device-tree 中看不到 rpm

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388618/dp83867e-i-am-not-able-to-attach-the-ti-phy-and-unable-to-see-rpm-in-proc-device-tree

器件型号:DP83867E

工具与软件:

我正在使用 TI phy DP83867。 我可以看到无法连接 PHY。

我们无法在设备树中看到 rpm。


该结构已添加到器件树中、但无法通过 proc 跟踪它

RPM_1 ="/PCI soc@0/pci@878000000000/mrml-bridge0@1、0/rpm@1";
ethernetB0 ="/spi soc@0/pci@878000000000/mrml-bridge0@1、0/rpm@1/sgmii@10";
ethernetb1 ="/spi soc@0/pci@878000000000/mrml-bridge0@1、0/rpm@1/sgmii@11";
ethernetb2 ="/spi soc@0/pci@878000000000/mrml-bridge0@1、0/rpm@1/sgmii@12";
ethernetB3 ="/spi soc@0/pci@878000000000/mrml-bridge0@1、0/rpm@1/sgmii@13";



谢谢  
Himanshu