This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:查找补丁信息

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388688/tvp5158-looking-for-patch-information

器件型号:TVP5158

工具与软件:

我知道有适用于 TVP5158的补丁;有人能告诉我它有什么作用以及在哪里可以找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     请访问此 网页 下载 TVP5158的补丁并按照 补丁用户指南中 关于如何从 RAM 运行更新的补丁的说明进行操作。 zip 文件详细 说明了 补丁中的内容以及 它是否解决了您特定需要的问题或特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。