This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:针对 DP2.1

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, TMUXHS4612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380787/hd3ss214-for-dp2-1

器件型号:HD3SS214
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4612

工具与软件:

您好!

TI 是否有 DP2.1传递多路复用器作为  HD3SS214?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我们计划于今年发布 TMUXHS4612、该器件将支持 DP2.1 UHBR20。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道它可以使用 HW SELECT? 还是需要 I2C 控制?

    我会在电子邮件中询问其他计划。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    MUX 由硬件选择控制、没有 I2C 控制。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我们需要先使用 HD3SS214、先使用。 如果同时连接、则需要自动检测插入和拔出。 当前无需通过固件即可对硬件控制显示进行优先级设置。

    是不是很好? 或者我们需要 SoC 发送 GPIO 来控制 Aux_SEL 和 DX-SEL 吗?

    谢谢!

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    您计划使用哪种速度的 DP2.1? HD3SS214最高仅达到 HBR3 (8.1Gbps)。 如果您希望执行插拔自动检测、则可以监控 HPD 信号以确定插入灌电流的位置。 所能做的是将通道 A 的 HPD 连接到 AUX_SEL 和 DX_SEL 引脚。 这意味着、当在通道 A 上插入 HPD 时、将通过通道 A 发送数据和 AUX。未连接通道 A 时、默认路由将是通道 B。但是、如果同时插入通道 A 和通道 B、则只有通道 A 将接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好使用固件来确保正确完成逻辑、并具有良好的失效防护机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们仅支持低于8.1Gbps 的数据速率、我们已尝试使用手动选择输入通道。

    由于如果将 HPD 与某些逻辑原理图配合使用、我们的 SOC 无法支持固件控制。

    如果 端口1插入显示端口1 、则在端口2插入后切换到端口2。

    您对此有任何参考设计吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff 我们没有任何参考设计、像这样的设计可能适合您的设计。

    但问题是、当两者都插入时将会发生什么情况?