This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:ONET1101L 输入信号频率问题

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389470/onet1101l-onet1101l-input-signal-frequency-issue

器件型号:ONET1101L

工具与软件:

您好:

我想问一下、  如果输入频率是几百兆赫、但单脉冲宽度小于500ps、它是否也符合芯片的使用条件?

我们期待着您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该部件主要用于数据通信。 如数据表中所述、使用 PRBS23等数据通信数据模式时、最小数据速率为2Gbps 器件尚未经过验证、因此不建议将其用于几百兆赫应用或时钟应用。  

    此致、Nasser