This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057AEV-Q1:要实现正常模式运行、我们是否可以将 TCAN1044替换为 TCAN1057

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389475/tcan1057aev-q1-do-we-can-replace-tcan1044-with-tcan1057-for-normal-mode-operation

器件型号:TCAN1057AEV-Q1

工具与软件:

您好团队我们在我们的一个项目中使用 TCAN1044我们通过在待机引脚上添加下拉电阻器在正常模式下使用 IC 。 为了实现多源、我们在同一电路板上通过向静音引脚添加下拉电阻器来测试 TCAN1057、以使其保持正常模式。我们未对固件进行任何修改。 我们通过 TCAN1044获得正确的输出、但 TCAN1057没有输出。 对于能否在不修改任何固件的情况下将 TCAN1044替换为 TCAN1057、我们需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopinath:

    感谢您对此进行深入了解、正常模式运行的 TCAN1044和 TCAN1057固件没有区别。 您是否可以尝试将静音引脚直接拉至接地?  

    此致、

    Sean