This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:工艺信息。 和内部电路来进行辐射损伤测试

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389261/ds90lv048a-info-on-process-technology-and-the-internal-circuitry-for-radiation-damage-tests

器件型号:DS90LV048A

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我们将测试 DS90LV048A 对1MeV 伽马射线的辐射损伤。 这是在 CERN 的物理实验框架内完成的。

对于我们来说、尽可能详细地了解所使用的技术 和器件的内部电路至关重要。 我们想测试

通过屏蔽简单内部器件(例如钳位二极管、如果存在并且可从芯片外引脚直接访问)上的漏电流而造成损坏。

请帮帮我。 我可以通过电子邮件给您带来更方便的地址与您联系。

感谢您的时间和支持。

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在检查这一点、明天我会回复您。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    非常感谢您的帮助。 我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    我们可以提供的有关器件详细信息范围与数据表中提供的信息相同。

    谢谢您、Amy