This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044VDDFR CAN 辐射杂散发射

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389266/tcan1044-q1-tcan1044vddfr-can-radiated-spurious-emissions

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好!  

我们最近完成了一些测试、并注意到我们在 CAN 总线上得到了240MHz 辐射杂散发射。 发射每10ms 出现一次、并与我们从传感器读取的数据相关联。 当 CAN 总线关闭时、发射消失。 我们目前使用 具有共模扼流圈和分裂终端的 TCAN1044VDDFR CAN 收发器器件。 我们是否可以采取进一步措施来过滤这种发射? 请注意、电缆上的咬接式铁氧体使发射降低了9dB。 CAN 总线拆分为2个连接器。 我在下面附上了一个原理图。 任何帮助都是值得赞赏的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    您是否会尝试使用 TCAN1044A-Q1? 它是 TCAN1044-Q1的升级版本、具有增强的 EMC 性能、因此不建议再使用 TCAN1044。  

    请将电子邮件发送至 s-guo2@ti.com 、以便分享第三方执行的 TCAN1044A-Q1的 EMC 测试报告。 原理图看起来不错、使用 CMC 时、发射通常可以满足限制。 请告诉我您的测试方法以及  允许的 EMC 限值是多少。

    此致、

    Sean