This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4420:芯片的选择和应用问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387562/tcan4420-selection-and-application-issues-of-chips

器件型号:TCAN4420
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

 物理层要求

1、通讯速率:500kbps,CAN 控制器从外部石英晶体获取时钟源,晶体频率是 CAN 通讯速率:CAN 通讯速率误差:±0.2%的整数倍;

2.节点 ID 使用扩展帧。

3. CAN 总线收发器电路需要满足+8KV 接触放电不会损坏的要求。

4. CAN 总线收发器电路需要满足±15KV 空气放电不会损坏的要求。

5. CAN 总线收发器需要由+5V 电压驱动。

6. CAN 总线收发器电路需要保留一个120Ω 端接电阻,无论是否表面安装待定。

7.在 CAN H、CAN L 和 GND (电源电池)之间施加100V 1s 的脉冲电压、每个脉冲之间的间隔为60s。 CAN 电路和通信功能不得损坏。

8、如果有输入/输出电压超过24V 的节点、CAN 电路需要与电压进行电气隔离。

9、收发器电压耐受水平为50V 或以上

Key1:请推荐符合上述要求的合适芯片。

键2:关于第8点、请详细说明如何在 CAN 电路与超过24V 的电压之间实现电气隔离。 理想情况下、最好提供参考设计或其他详细信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    请确认第7点。 这似乎与第9点和可能的第8点相冲突。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、忽略第7点、查看您不满意或存在冲突的其他区域。 只需解释一下、选择一个相对合适的选项、并解释原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    您列出的要点描述了标准 CAN 收发器。 TCAN1044A-Q1是我们常见的8引脚 CAN 收发器、能够提供±58V 总线故障保护。

    关于您有关第8点的问题、我所理解的意思是、降低了连接器短路、布线、电路板布线或误接的风险。 此方案取决于应用、幸运的是您选择的收发器不会影响到该方案(除了封装引脚排列、此引脚排列是行业中适用于8引脚 CAN 的标准)。

    此致!

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    另外需要注意的是、您在本问题中选择的器件是 TCAN4420、这是一种能够实现极性反转(基本上在用户将 CAN 总线反向连接时交换 CANH 和 CANL 引脚的角色)的专用 CAN 器件。 这不是我预期您的应用需要的器件、因为这没有列为您的分数之一。

    此致!

    Danny