This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:交流耦合电容器位置验证

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389131/ts3dv642-ac-coupling-capacitor-position-verification

器件型号:TS3DV642

工具与软件:

对于监视器电路板设计、我们使用 TS3DV642在两个 DisplayPort 源之间选择、如下面的简化图所示。

交流耦合电容器是否按此方式正确放置?

提前感谢!

Eelco B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Eelco、

    绿色路径看起来不错、但 ID 像一些有关 HDMI->DP 转换的更多信息。 您在此处使用的是有效的协议转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    谢谢,您在绿色道路上的确认已经帮助了很多!

    正确、另一个芯片是有源协议转换器、需要从 HDBaseT 的 HDMI 转换到 DP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Eelco、

    是的、那么此应用应该能够正常工作。