This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP120:我们有 EVM 吗?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP120, SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389595/sn75dp120-do-we-have-evm

器件型号:SN75DP120
主题中讨论的其他器件: SN75DP130

工具与软件:

TI 人好

我们是否有 SN75DP120 EVM、或者您正在推广哪些新芯片用于 eDP 2.7G 3.3V 电缆长度为3m 转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们没有 SN75DP120 EVM、但我们有 SN75DP130 EVM。 DP120和 Dp130之间的区别在于、DP130的速率可高达5.4Gbps (HBR)。 DP130仍可支持所有较低的数据速率。 我建议在此应用中使用 SN75DP130。