This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:将 USB3.0信号连接到 NC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389342/tpd4eusb30-connect-usb3-0-signals-to-nc

器件型号:TPD4EUSB30

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户回答以下问题。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"您能否说明一下将 USB 3.0信号连接到 NC 引脚是否可以/符合预期?

TPD4EUSB30的数据表具有以下引脚排列:  

在同一数据表中、建议布局的 NC 引脚之前显然具有 USB_TX/RX 差分对。

如果能及时回答这个问题、将不胜感激!"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    正如通过之前的通信提到的、数据线路可以通过 NC 引脚进行路由。

    此致、

    Sebastian