This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP70025I:非标准 RS170 CSYNC

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389758/tvp70025i-non-standard-rs170-csync

器件型号:TVP70025I

工具与软件:

寻求有关 SOG 切片器不处理非标准 RS170信号的帮助。 通常、在复合信号(CSYNC)上的 VSYNC 期间、您会看到5个或6个 HSYNC 脉冲。 我正在使用的 RS170信号在 VSYNC 期间没有任何 HSYNC 脉冲。 这似乎会使 ADC 混淆为 ON 输出。我看到场输出在场0和场1之间切换、我看到 HSYNC 输出脉冲、但 VSYNC 输出就到处都是。 我考虑通过 SOG 输出引脚将 CSYNC 传递给 FPGA、手动提取 HSYNC 和 VSYNC、然后重新插入到 ADC 中、但根据数据表中的图5看起来、这是不可能的、因为如果我使用 HSYNC 输入、那么 SOG 输出现在将是 HSYNC 而不是 CSYNC。 使用 THS8083可实现这一目的(参见数据表图2-4)。

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、以便解决您的问题。 很抱歉缺少指导。