This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3403-Q1:TCAN 341x IC 电路设计

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413, TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388836/tcan3403-q1-tcan-341x-ic-circuit-design

器件型号:TCAN3403-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN3414、TCAN3413

工具与软件:

我正在使用 TI 的 TCAN341X 为 CAN 信号设计 UART。 我将 STB 和 SHDN 接地。 我可以在 TX 侧看到信号输入。 但 CAN H 没有信号输出  

问题是什么? 是电路设计错误吗?

这是电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sky、

    您使用的是 TCAN3413还是 TCAN3414? SHDN 仅在 TCAN3414上、如果您使用的是 TCAN3413、则需要为 VIO 引脚供电。

    您能否为我们提供一个波形以确保器件处于正常模式? 原理图看起来很好、因此我想检查电压电平。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    非常感谢。

    我已经解决了这个问题。

    此引脚需要连接到 Vcc 是正确的