This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:主机必须始终连接到端口 A?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389187/hd3ss3212-q1-must-the-host-always-be-connected-to-port-a

器件型号:HD3SS3212-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

在 设计将 HD3SS3212RKSTQ1用作 PCIe 多路复用器和多路信号分离器的定制电路板时、根据数据表、HD3SS3212RKSTQ1是双向多路复用器或多路信号分离器。 然而、数据表第9节中显示的所有典型应用以及在线示例只显示连接到端口 A 的主机

我们想确认主机/系统是否必须连接到端口 A? 或者我们可以将主机连接到端口 B 或 C 吗?

提前感谢您。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie:

    感谢您发布您的问题。 请等待相关工程师尽快与您联系。 感谢您的耐心。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

      TMUXHS3212是双向的、可以将主机连接到端口 A 或端口 B/C

    此致

    Brian