This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:用于以太网合规性测试的 RBIAS 电阻值

Guru**** 2823405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375542/dp83867e-rbias-resistor-value-for-ethernet-compliance-test

器件型号:DP83867E

工具与软件:

嗨、专家

数据表建议 RBIAS 电阻值应为11kΩ。 我认为此值 在定制电路板上可以很好地工作(11kΩ)、但以太网合规性测试失败

客户尝试减小 连接到8kΩ 的 RBIAS 电阻器、然后  通过以太网合规性测试。

我们还可以尝试 使用 RBIAS 电阻器11kΩ 调整增益寄存器(PROG_GAIN)寄存器0x1D5 = 0xF508、但在以太网合规性测试中也会失败。 (设置合规性测试所需的摆幅电平)

我的问题。

(1)  RBIAS 的电阻值范围是多少?

(2)减小 RBIAS 电阻值是否有副作用? 因为我不确定这是一种正常的权变措施。

(3)减小 RBIAS 电阻器的含义是什么? 客户的电路板设计是否有任何缺陷?

我已经引用了该主题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1360848/am6422-rbias-resistor-value-for-dp83867irrgz/5191907?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RBIAS%20resistor#5191907

我感到困惑、因为大多数用户案例都尝试将 RBIAS 电阻器修改为10kΩ 就足够了

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    请分享哪些合规性测试失败以及故障率。

    如果可能、请发送测试报告。 建议使用 RBIAS 的数据表值、我将重点介绍相对于原理图、布局和合规性脚本检查的调试。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    来自客户的状态更新。

    它们设置  RBIAS 电阻器值并返回到11kΩ、然后调整这些寄存器。 (ANA_LD_TXG_FINE_GAINSEL_AB/ANA_LD_TXG_FINE_GAINSEL_CD/ANA_LD_FILTER_TUNE_AB/ANA_LD_FILTER_TUNE_CD)

    0x00A0=0x0707、0x00A1=0x0707、0x00A2=0x2f2f、0x00A3=0x2f2f

    根据此设置、这些器件通过1G 合规性测试、但在100Mbps 下失败。

    这是否意味着我们应该首先读取 BMCR 寄存器、软件尝试识别 PHY 在 1G 或100Mbps 下的工作、然后提供不同的寄存器设置以进行匹配  

    合规性测试?

    如果客户获得 模板测试失败、如何解决此问题? 我们是否有任何关于 模板测试的寄存器设置?

    顺便说一下、如果您需要 相对原理图、布局和合规性脚本、我可以直接给您发邮件吗?

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    感谢您确认1G 的工作寄存器序列。

    [报价 userid="533255" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375542/dp83867e-rbias-resistor-value-for-ethernet-compliance-test/5261318 #5261318"]

    这是否意味着我们应该首先读取 BMCR 寄存器、软件尝试识别 PHY 在 1G 或100Mbps 下的工作、然后提供不同的寄存器设置以进行匹配  

    合规性测试?

    [报价]

    是的、这暂时是通过合规性测试的可接受权变措施。 我想重点介绍原理图/布局/合规性脚本检查、看看我们是否可以进行任何优化来实现合规性通过、而无需对寄存器进行额外更改。

    关于模板测试、请分享有关客户结果的更多详细信息。

    项目文件和合规性报告可以发送到 e-mayhew@ti.com ,我将进行审核。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    状态更新、以100Mbps 速率解决了问题。

    但客户反馈(猜测)、数据表应该会有一些上下文错误。

    ANA_LD_FILTER_TUNE_AB 用于通道 C 和 D

    ANA_LD_FILTER_TUNE_CD 用于通道 A 和 B

    需要内部确认。

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    客户应用程序中是否启用镜像模式或自动 MDIX 功能? 这可能会对通道重新排序并导致与基于通道的寄存器调优相关的混乱。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    已向您的邮件发送一些信息。

    可以帮我检查一下吗?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    是的、请最迟在明天等待反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    我将关闭此主题、因为我们已转到电子邮件进行调试。

    谢谢!

    Evan