This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS32E-Q1:电流消耗

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388716/trs3232e-q1-current-consumption

器件型号:TRS3232E-Q1

工具与软件:

大家好!

我有以下方案:

我在 VCC 输入端安装了130 Ω 电阻器、用于在 VCC 短接至 GND 的情况下保护电源。

根据一个数据表、流耗为:

但是、我在 VCC 测得的电压大约为3V。 电阻器的压降为2V、因此电流约为15mA。

测试条件略有不同。

我缺少什么吗?

我可以用跳线替换130欧姆电阻器、但想了解电流消耗较高的原因。

此致、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电期间、电流消耗较高、因为电荷泵需要为输出电容器充电。 上电状态可能不会因为电源压降而结束。

    您应该移除 R200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    据我所知、我们的器件都没有在 Vcc 和电源轨之间设计大型串联电阻器。 正如 Clemens 所指出的、上电期间、电源电流尖峰较高、因为内部的大量电路需要偏置。 您可能将器件置于未知状态、由于没有获得足够的电流、无法完成加电。 我怀疑开关稳压器也出现了问题、因为电流被限制在开关电容上。  

    对于潜在的短路、您也许能够使用直接 位于电源树前面的保险丝来设计保护方案。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯和鲍比非常感谢!

    您知道 TI 是否检查过此启动电流以及此电流脉冲持续时间是多少吗?

    应该是几十毫安的电流吗?

    此致、

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    遗憾的是没有。  我们通常采用数据表参数上的直流特性数据、而不是瞬态数据、除非在数据表参数中特别注明。

    -鲍比