This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:设计问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389210/tusb2046b-designing-issue

器件型号:TUSB2046B

工具与软件:

尊敬的先生:

我们在设计中针对双端口使用 TUSB2046B USB 集线器。 我遵循了数据表中提到的设计参数、无论是与端接电阻器还是22pF 的可选滤波器有关。 在设计时、我有一些疑虑、我想向您解释一下。 下面列出了疑问:

1)由于它是4端口集线器、我们只使用2个端口、因此我将其他2个端口的 DM3、DM4和 DP3、DP4端接了一个15k Ω 的电阻器与接地端相连、如 MSP430F5529IPN 评估用户指南原理图所示。 我不知道如何处理 PWRON 和 OVRCURRENT 引脚?

2) 2)由于我们将遵循 MSP430F5529IPN 评估套件 USB 集线器设计、因此使用了6MHz 晶体振荡器、但这些器件在任何网站上不可用意味着它已停产。 我们是否可以使用内部48Mhz 、或者您是否可以建议使用其他6MHz 晶体。 因此、这些 USB 集线器可以正常工作。


3)低电平有效的 USB 集线器的复位引脚由47k 电阻器拉低。 您能帮助我了解一下如何按照我想了解的那样选择这些电阻器值吗。 这意味着、在选择该电阻器时是否需要考虑任何电流参数。 我是否可以使用10k 电阻器代替这些电阻器?


4) 4) 由于我们的 USB 集线器采用自供电方式、因此我们仅使用2个下行端口。 在下行端口中、我们不会使用任何类型 A 器件或 USB 连接器。 这意味着、在本例中、下游 USB 端口信号将直接进入我们的控制器 USB 2.0端口、另一个进入 USB 转 UART 转换器 IC。 因此、先生、我需要知道是否需要负载开关? 与在 MSP 评估套件中一样、不使用负载开关。

正在等待您的回复、

此致、
Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid="586188" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389210/tusb2046b-designing-issue ]1)由于它是4端口集线器、我们只使用了2个端口、因此我将其它2个端口的 DM3、DM4和 DP3、DP4端接一个接地的15k Ω 电阻器、如 MSP430F5529IPN 评估用户指南原理图所示。 我不知道 PWRON 和 OVRCURRENT 引脚该怎么办?[/QUOT]

    您可以使 PWRON/OVERRIDATE 悬空不使用。

    2)由于我们将遵循 MSP430F5529IPN 评估套件 USB 集线器设计、因此使用了6MHz 晶体振荡器、但任何网站上都没有这些器件意味着它已经淘汰了。 我们是否可以使用内部48Mhz 、或者您是否可以建议使用其他6MHz 晶体。 因此、这些 USB 集线器可以正常运行[/QUOT]

      您需要为此引脚提供外部48MHz 时钟。

    [报价 userid="586188" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389210/tusb2046b-designing-issue "]

    低电平有效的 USB 集线器的复位引脚被一个47k 电阻拉低。 您能帮助我了解一下如何按照我想了解的那样选择这些电阻器值吗。 这意味着、在选择该电阻器时是否需要考虑任何电流参数。 我是否可以使用10k 电阻器代替这些电阻器?

    [报价]

      电阻器是根据复位引脚上的 RC 挑选的、需要获得最小值低100us。

    [quote userid="586188" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389210/tusb2046b-designing-issue 我们的 USB 集线器是自供电的、我们只使用了2个下行端口。 在下行端口中、我们不会使用任何类型 A 器件或 USB 连接器。 这意味着、在本例中、下游 USB 端口信号将直接进入我们的控制器 USB 2.0端口、另一个进入 USB 转 UART 转换器 IC。 因此、先生、我需要知道是否需要负载开关? 与在 MSP 评估套件中一样、不使用负载开关。[/QUOT]

    如果下游端口器件不需要 VBus、则不需要负载开关。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    如前所述、电阻器和电容器是根据 RC 时间常数选择的、数据表中提到、复位应具有100us (min)至1ms 的脉冲宽度、即 R=47k 和 C=100nF、因此等效 RC 时间常数=4.7ms 或4700us、大于脉冲宽度。 主席先生、我不能理解、请你澄清。

    2)先生,根据您对第4点 SIR 下游器件不需要总线的回应。 但有一个 IC mu USB 信号开启、在该 IC 中有一个 USB 2.0 端口需要其引脚上的 VBUS I/p 才能识别外部 USB 设备。 因此、我认为 IC 需要 VBUS、但 IC 工作电流很小。 那么、是否需要负载开关?

    正在等待您的回复、

    此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham 您好

       对于 RC 时间常数、如果>1ms、则可以。

       对于 Q4:使用负载开关的一个主要原因是防止过流,一旦发生过流,负载开关将发送故障 信号,集线器 接收到故障信号后,集线器将发送信号关闭开关。

    此致

    Brian