This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:MUX's 后置通道长度需要匹配还是需要最大差异?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, SN75LVPE5412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388539/sn75lvpe5421-mux-s-post-channel-length-need-match-or-maximum-difference

器件型号:SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想知道多路复用器的后置通道、1和2之间的最大长度差异可以是多少?  配置模式和 I2C 模式下的输出电压将具有不同的结果?

或者1和2之间的长度应尽可能保持相同?

谢谢!

BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对于转接驱动器中差分对之间的长度差异、我们没有具体的指导原则(在差分对内、我们严格建议清除 P/N 之间的长度匹配)。 在这种情况下、问题似乎与端口 A (图中的#1)和端口 B (图中的#2)有关?

    可以以 mil 为单位测量的微小差异不应成为问题、该长度差异不会直接影响器件、一般来说、PCIe TX/RX 可以检测并补偿通道/通道之间的计时偏斜。 我可以想象的唯一潜在问题是、如果端口 A 与端口 B 之间的长度差异(以及插入损耗)非常大、以至于每个端口都需要不同的 EQ 设置-在这种情况下、可能有必要使用 I2C 模式、因为引脚模式在编程和调整 EQ 方面没有太大的灵活性。 但是、我认为我以前从未在客户应用中遇到过此问题。

    客户项目中是否有一些因素可以激励这个问题?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    抱歉、让我再次更正我的问题。

    1. A 组(TXAn_P/N)将具有4Ch、  B 组(TXBn_P/N)将具有另一个4Ch、A 组中最长的和 B 组中最短的一组可有多少英寸的 最大差异 ? 或者、无论所有 Ch 中哪个 Ch 的长度相同、我们都应该保持相同的长度。
    2. 如果  A 组(TXAn_P/N)的 平均长度为7英寸、B 组的 平均长度为10英寸、这可以接受吗? 或者、在本例中、我们会推荐 I2C 模式、因为我们可能需要不同组的不同 EQ?
    3. 如果设计中没有转接驱动器(仅无源多路复用器)、总损耗低于36dB、那么客户就不需要关心 组 A/B 每条通道的长度差异是否正确? 因为 CPU 将通过链路训练预设自动补偿?  
    4. 遵循 Q3、在本例中、如果 总损耗低于36dB、但客户仍使用我们的  SN75LVPE5421/12、但将 EQ 固定值设置为最低 EQ 指数0 (引脚搭接模式)、是否合适?
      CPU 是否仍然可以正常补偿不同的 A/B 组长度?
    5. 如果系统损耗已确认超过36dB、在本例中使用  SN75LVPE5421/12、那么在这种情况下、他们需要关注 不同的 A/B 长度。 此问题应类似于 Q1

    BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    组 A (TXAn_P/N)将有4通道、  组 B (TXBn_P/N)将有另一个4通道、组 A 中最长和组 B 中最短的组可以有多少英寸不同的 最大英寸 ? 或者、无论所有 Ch 中哪个 Ch 的长度相同、我们都应该保持?

    正如我提到的、我们没有具体的长度指南、因此我不能说什么差异会开始令人担忧。

    如果 组 A (TXAn_P/N) 平均长度为7英寸、组 B 平均长度为 10英寸、这是可以接受的吗? 或者在本例中、我们建议使用 I2C 模式、因为我们可能需要不同组的不同 EQ?[/QUOT]

    与10英寸相比、7英寸的布线长度可能相差3-5dB 左右、这两条路径的插入损耗差异不大。 正如我提到的、我们还没有看到任何实际的客户项目、因为每个组需要不同的 EQ 设置时都存在问题、因此根据这些信息、我尚不担心。

    [报价 userid="46498" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388539/sn75lvpe5421-mux-s-post-channel-length-need-match-or-maximum-difference/5310807 #5310807"]如果在设计中没有转接驱动器(仅限无源多路复用器)、总损耗低于36dB、则客户不需要关心 组 A/B 每个通道的长度差异是否正确? 因为 CPU 将通过链路训练预设自动补偿?  [报价]

    是的、如果我没记错、那么 CPU 和 EP 的行为组合需要36dB 补偿。

    遵循 Q3、在这种情况下、如果 总损耗低于36dB、但客户仍使用我们的  SN75LVPE5421/12、但将 EQ 固定值设置为最低 EQ 指数0 (引脚搭接模式)、是否合适?
    CPU 是否仍可以补偿不同的组 A/B 长度?

    有。

    如果系统损耗确认超过36dB、在本例中使用  SN75LVPE5421/12、则在本例中、他们需要关注 不同的 A/B 长度? 此问题应类似于第1季度[/报价]

    根据我的理解、不一定是这样。 在一条路径的插入损耗非常高而另一条路径仅略大于36dB 的极端情况下、可能需要考虑不同的组长度。 但在一般情况下、SN75LVPE5412/421只需要在两条路径中执行少量至中等程度的 EQ、那么转接驱动器可以在适用于较长路径的固定设置下运行。 当多路复用器切换到较短的路径时、新的链路会被初始化、并且 CPU 和 EP 应在自动协商过程中只应用较少的自有 TX/RX 信号调节(基本来说、它们不应该像硬工作一样)、信号也应该正常。

    此致!

    Evan Su

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Evan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我现在将关闭该主题、如果还有其他问题、您可以发布新的回复。

    此致!

    Evan Su