This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810EVM:EEPROM 部件

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810EVM, DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388596/ds560df810evm-eeprom-part

器件型号:DS560DF810EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS560DF810

工具与软件:

 日期为2021年10月9日的 DS560DF810EVM 原理图指定了 EEPROM 24LC512-I/P 的使用 这是 BOM 中引用的器件。  

但是、原理图中有一个设计说明、其标题为"使用24AA64替换 EEPROM "。 但这是一个 64Kb 器件、 DS560DF810数据表指定"最大 EEPROM 大小:2048字节(16K 位)"。 因此、 24AA64并不符合数据表的指南。

请确认是否  可以将>16kbit EEPROM 与 DS560DF810 (例如24AA64)配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    目前、我们不支持 将 EEPROM 与 DS560DFx10重定时器配合使用。 请通过将 EN_SMB 引脚拉高、使重定时器保持在 I2C 目标模式。 (在连接引脚1-2的 P15上放置一根跳线。)

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:  

    这似乎与  DS560DF810修订版 B 数据表(SNLS669B)和 DS560DFxx0程序员指南(SNLU294–2022年12月)相矛盾、后者讨论了 I2C 控制器模式的使用。 将来会添加支持吗?

    谢谢!

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于 RTM 后器件行为新增了补丁、EEPROM 支持受到限制。  您能否分享一些有关您的项目/调查的信息? EEPROM 是否支持应用的严格要求?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    对 EEPROM 没有严格要求。  我们只提议使用 EEPROM、以便为我们的硬件设计提供最大的灵活性。 如果不支持 EEPROM、我们只需坚持使用 I2C 目标模式。  

     DS560DFx10重定时器是否有任何其他勘误表/问题?

    谢谢!

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    虽然我们没有官方勘误表、但我们需要考虑2个方面。

    我们的数据表中发布了"CDR 自动通道速率切换可锁定多达5种不同的波特率和调制类型组合。" 虽然这是真的,有一个警告。 重定时器在区分半速率和四分之一速率方面有一定困难、因此我们建议不要在配置中同时包含速率 R 和速率 R/2或 R/4。

    前几代重定时器通过 I2C 寄存器读取/写入进行编程。 我们的56G 重定时器主要通过 I2C 宏调用进行编程。 我们提供了一个可实现这些宏调用的 C API。 我们的大多数客户都将此 C API 用作配置的主要方法。 因此、与上一代重定时器相比、配置该器件所需的软件开发可能更加复杂。

    此致!

    卢卡斯