This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES9640:TI 建议

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389832/tdes9640-ti-recommendation

器件型号:TDES9640

工具与软件:

您好:
该客户有一个工业相机项目,计划使用 Qualcomm 的6490平台部署帧率在10到15之间的6通道8M 摄像头。 该平台具有一个 C-phy 端口和两个 D-phy 接口。 您能否评估是否有适用于串行解码的 TI 芯片?
该产品主要用于工业控制、不会用于与车辆相关的应用。 谢谢您!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 为确保我们推荐最适合本项目的产品、您能否提供更多详细信息?

    • 摄像头的操作分辨率是多少? 您是否还可以提供活动分辨率和消隐详细信息?
    • "6通道"是什么意思? 是否会有6个单独的摄像机?
    • C-phy 或 D-phy 端口上是否有任何速度/带宽限制?