This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:规格检查

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM24A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389153/esds314-spec-check

器件型号:ESDS314
Thread 中讨论的其他器件:TSM24A-Q1

工具与软件:

你(们)好  

您能帮助建议 2.5Gbp RJ45保护组件、

ESD 8K/15K

浪涌线路-线路2k 线路-接地

如果您有相关的技术信息、请帮助提供。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我愿就以下评论作出一项澄清:

    [报价 userid="446400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389153/esds314-spec-check "]浪涌线路2k 线路-GND[/QUOT]

    这是否意味着您需要高达 IEC 61000-4-5标准3类的保护? 如果是、您能否分享该用例以供 我理解?

    如果您对此进行了阐释、我应该能够提供最适合的器件。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    IEC61000-4-5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    为什么您需要2kV 浪涌保护、这里要保护什么信号线?

    我们的 TSM24A-Q1可通过40Ohm 耦合网络支持如此高的峰值电压、但其工作电压为24V、因此对于下游的 IC 来说、钳位可能太高。  

    此致、

    Sebastian