This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:TLIN1021A-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389596/tlin1021a-q1-tlin1021a-q1

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

我遇到了一些问题。 我们是否可以使用  工作电 压为5V 的 LIN IC TLIN1021A-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitin:

    感谢您发送编修! 是的、TLIN1021A-Q1能够与数据表中建议运行条件范围内的任何 VSUP 一起运行。 VSUP 上允许的最低电压为4.5V。

    此致!

    Danny