This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145EVM:是否可以将 TCAN1145EVM 更改为 TCAN1146-Q1?

Guru**** 2773205 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1144-Q1, TCAN1145EVM, TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389436/tcan1145evm-if-tcan1145evm-change-to-tcan1146-q1-is-workable

器件型号:TCAN1145EVM
主题中讨论的其他器件: TCAN1146-Q1、TCAN1145-Q1 、TCAN1144-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们可以使用 TCAN1145EVM 更改为 TCAN1146-Q1、可行吗?

我们看到 TCAN1145-Q1是引脚对引脚 TCAN1146-Q1、但是 收发器功能 与下表有所不同:

我们无法在上方搜索到该器件  功能、 TCAN1145EVM 更改为 TCAN1146-Q1是否可行? n`t 软件我们也会更改。

就像 TCAN1146-Q1关于看门狗功能的默认设置为"off"一样?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、

    是的、可以将 TCAN1146-Q1与 TCAN1145EVM 配合使用。 该 EVM 支持以下器件系列:TCAN1144-Q1、TCAN1145-Q1和 TCAN1146-Q1。

    此致!

    Danny