This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1 IBIS 模型、满足 SPI SI 仿真要求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390127/tcan1145-q1-tcan1145-q1-ibis-model-for-spi-si-simulation-requirement

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1

工具与软件:

您好、应用团队:

  我们要获取 TCAN1145-Q1 IBIS 模型进行 SPI 仿真、但我们无法在 TI.com 上看到。

您能否提供 SI 仿真的仿真模型文件?

谢谢你  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    遗憾的是、我们目前对于该器件还没有 IBIS 模型、也没有可模拟 SPI 的模型。  

    如果 需要对 CAN 总线波形进行仿真、则 可以使用 TCAN1044A-Q1 IBIS 模型。

    此致、

    Sean