This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:请查看参考原理图。

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388602/tfp401a-please-check-the-reference-schematic

器件型号:TFP401A
Thread 中讨论的其他器件: TFP401

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 TFP401A 用于他们的新项目。

它们需要将 HDMI 输入转换为24位 RGB (R0~R7、G0~G7、B0~B7)输出。

有没有用于此目的的参考原理图或 EVM scmatic?

或者为我的客户推荐另一个 IC、将会很有帮助。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    TFP401可以在该应用中工作。
    我想知道是否能找到任何参考资料、但这是较旧的器件、因此很难找到参考资料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的支持。

    请尽快检查、我的客户在设计原理图时需要它。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    本文档中的原理图和布局图像是我唯一能找到的参考。

    https://www.ti.com/lit/ug/sldu032/sldu032.pdf?ts = 1721326905233&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTFP401

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    我查看文档。 EVM 将 DVI 输入转换为24位并行输出。

    但我不知道哪些引脚可以连接到 R0~R7/G0~G7/B0~B7引脚。

    您能为我提供相关指导吗?

    我还在 google 上找到了 DVI-HDMI 转换引脚映射。 可以使用此原理图进行 DVI-HDMI 转换吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我讲一讲吗?

    可以在数据表的引脚分配中看到这一点。 具体取决于您计划每个时钟使用1个像素还是2个像素。

    该转换器引脚排列应该起作用: