This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:DVI 技术规格

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390119/tfp410-dvi-specifications

器件型号:TFP410
Thread 中讨论的其他器件: TFP403

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

关于上述 E2E 帖子、 我们的 时钟频率将会明显低于25MHz。 它在7、7MHz。-不幸的是。

不过、现在我要问另一个问题。

 根据我的理解、如果向 TFP410馈送低频率的时钟、它将无法产生符合 DVI 的信号。

但是、芯片是否仍会产生与 DVI 技术规范不兼容的信号? 这意味着时钟低于规格、还是不会产生任何信号?

此外、 我发现还有一个关于 TFP403的类似问题:

如果 TFP403的输入像素时钟频率小于25MHz、该怎么办?

我想这些芯片还有一些裕度。 我可能可以调整接收端以接受不符合 DVI 的信号。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    TFP410是串行器芯片、TFP403是解串器芯片、因此对超出规格信号的反应会有所不同。

    Unknown 说:
    意思是时钟低于规格、还是不会产生任何信号?

    我不确定频率低于22.5MHz 会输出什么、因为根据 DVI 规范、这被视为无效。

    我建议保持在芯片的界限内、或 寻找合适的替代方案、因为我们无法保证性能在规格范围外。