This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TCA9517A

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389983/tca9517a-tca9517a

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

工具与软件:

您好!

我有一个5V 微控制器和一条 I2C 总线以及一个远程3.3V 传感器、它们之间的导线长度约为0.85米、因此我想添加 I2C 缓冲器、以将传感器与板上的其他 I2C 从器件隔离、并需要进行电平降压转换。 实施5V I2C 主设备-> TCA9517 B_5V - A_5V -> 0.85m 导线-> TCA9517A B_5V-A_3.3V -> 3.3V 传感器是否正常? 通过此实现、我遵循了 TCA9517A 的所有设计要求、但仍然想确保此设计良好、谢谢、数据表中没有给出使用 B-A 到 B-A 的串联应用示例。

此致、

大伟马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图9显示了此类系列应用。 当然、您也可以使用电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    再次附上一个图表,有点不同于图9,我只是想确保它是正常的工作,没有误解.

    此致、

    大伟马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可以的。