This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:未找到 DS90UB947-Q1 I2C 地址

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389025/ds90ub947-q1-ds90ub947-q1-i2c-address-not-found

器件型号:DS90UB947-Q1
Thread 中讨论的其他器件: PCA9539

工具与软件:

将 DS90UB947-Q1与多个器件放在一条 I2C 总线上。  它(__LW_AT__找到所有 I2C 器件)例如、除  DS90UB947之外的 PCA9539 μ C。

I2C 波特率为200K。 是否有人有类似的问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kexiang:

    您能否通过您正在使用的系统以及连接到 I2C 网络的任何器件的示意图进行发送?

    此致!

    卡梅伦·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    在硬件团队将 UB947侧的 VDDIO 从3V3更改为1V8后、此问题已解决。   

    谢谢。

    Kexiang