This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:器件如何对 USB DCP 做出反应

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390565/tusb211a-how-does-device-react-to-usb-dcp

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

对于 TUSB211A、如果连接了 DCP 充电器、会将 D+/D-短接至低于200欧姆、CD 和 ENA_HS 如何报告?

我希望报告的结果是 CD=LOW 和 ENA_HS=LOW、但如果可能、我希望进行验证。

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

     当它在 DP 或 DM 上看到与上拉电阻器的 USB 连接时、TUSB211A 会启用 CD 引脚;当它看到成功的高速握手时、会启用 ENA_HS 引脚。 如果使用 DCP 充电器时、这些通道上都有上拉电阻、或者 DCP 充电器必须进入 HS 以运行、则这些引脚的读数将为高电平。 否则、这些引脚应保持低电平。 就个人而言、我对这种设置的测试没有任何经验、因此我无法确定。 我可以看到团队中的某个人是否对预期有任何想法。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您的答复。  通常、DCP 充电器通过一个200欧姆或更小的电阻器将 D+短接至 D-。  在充电器外部的 D+或 D-上都没有上拉电阻。  我的猜测是 TUSB211A 的 CD 和 ENA_HS 在此情况下会较低、但这只是猜测或希望。

    如果存在任何开发板、我可以对其进行测试、但未找到可供购买的开发板。  Pico 版本不提供 CD 引脚、因此测试会更困难。  我正在寻找一个部分死 bug ,但这不会立即.

    您的团队中是否有人具有开发板、他们可以插入标准 Type-A 充电器砖以查看 CD 和 ENA_HS 的功能?

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    [报价 userid="448773" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390565/tusb211a-how-does-device-react-to-usb-dcp/5320066 #5320066"]通常、DCP 充电器的 D+短接至 D-的电阻为200欧姆或更低。  在充电器外部的 D+或 D-上都没有上拉电阻。  我的猜测是 TUSB211A 的 CD 和 ENA_HS 在此情况下会处于低电平、但这只是猜测或希望。[/引述]

    如果是这种情况、那么听起来就不会有任何 USB 数据传输或通信在进行、而是只有一个专用充电端口、在这种情况下、 CD 和 ENA_HS 引脚应该为低电平。

    您的团队中是否有任何人拥有开发板、他们可以插入标准 A 型充电器砖以了解 CD 和 ENA_HS 的作用?

    我在我们的实验室中测试了这个问题、将 USB-A 充电砖插入插座> EVM > iPhone、看到 iPhone 在充电、但 CD 或 ENA_HS 引脚上没有活动迹象、因此我认为这一假设是正确的。

    如果存在任何开发板、我可以对其进行测试、但却找不到可购买的。  Pico 版本不提供 CD 引脚、因此测试会更困难。  我希望获得一个零缺陷的器件,但这不会立即.[/报价]

    我建议您仍然查看 Pico。 正如您所说、它不会分解 CD 引脚、但有一个 LED 连接到 ENA_HS 引脚。 如果 ENA_HS 引脚/LED 不为高电平、则表示转接驱动器未处于活动状态。 无论 CD 引脚是否为高电平、如果 ENA_HS 引脚不为高电平、则转接驱动器将不会启用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、或者希望获得一些关于使用 EVM 的帮助。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、


    再次感谢您进行该测试。  我会继续购买 Pico 作为支票。  我可以在测试期间触碰 CD 引脚。   

    我认为这一点已得到解决。

    Matt