This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:led_x 和 VDD / AVD 电压

Guru**** 2510385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390794/dp83822h-led_x-and-vdd-avd-voltage

器件型号:DP83822H

工具与软件:

尊敬的团队:

让我确认一下使用 DP83822HRHBR 的2个要点。

1.可以在 VDDIO=1.8V 和 AVD =3.3V 的情况下使用吗?

2.如数据表中所示、我们可以使用具有拉电流和灌电流配置的 LED_0和 LED_1吗?
我还能知道这些引脚的电流驱动能力吗?

谢谢!
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)此配置看起来正常。

    2) 2)可以在此配置中使用 LED_0和_1。 那么该引脚看起来至少可以驱动4mA。 根据良好的经验法则、如果客户遵循数据表中的配置、在功能/ Strap 配置方面、一切都应该正常。

    此致、

    Gerome.