This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:HD PLL 病态位错误

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386838/lmh0397-hd-pll-pathological-bit-error

器件型号:LMH0397

工具与软件:

您好!

根据常见问题解答、我们提到了 ConfigIO 寄存器0x22 = 0x28、作为对抗 SDI 病态信号错误的对策。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037296/faq-lmh0397-hd-pll-pathological-bit-error

然而、最新的数据表中并未提及上述内容、我想知道是否有必要这么做。 目前、即使是输入病态信号、IC 也能正常工作。 你有什么意见吗?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    此建议是根据客户报告和使用的测试仪器提出的。 具体实施与否取决于您。 我们没有任何负面反馈、所以您可以决定也实施。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。

    我想知道另外一件事。 当我延长输入电缆长度时、有时在观察波形监视器上的输出信号时会发生 CRC 错误。

    例如、当我将高清器扩展到大约220m 时会发生 CRC 错误、但如果我关闭 LMH0397时钟恢复器、即使我将输入电缆延长到大约250m、输出信号也不会发生错误。

    电缆均衡器工作正常、但时钟恢复器有时似乎出现故障。 如果您知道如何处理此问题、请告诉我。 可能的原因是电源 S/N 问题、但是否有任何其他解决方案、例如隐藏寄存器?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    开关电源可能会引起电源噪声或向电源中注入噪声。 我不知道寄存器设置可以完全衰减正在添加到 CDR 环路滤波器的这种抖动。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    常见问题是"为了防止发生这种情况。 我们可以强制速率检测器保持在 HD/3G 速率。"但是、如果接收到 SD 信号、我应该设置什么? 我是否应该将其设置为初始值"0x00"?

    当我在"Share Register"页面上将数据0x28写入地址0x22时、即使输入了 SD 信号、它似乎也能正常工作。 数据表显示地址0x22是保留的、因此我对应该进行何种设置感到困惑。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    采用 SD 数据速率时、未发现此问题。 这仅在 HD 时观察到。 因此、您无需在 SD 执行任何操作。 在 SD 数据速率下、不使用该寄存器。 该寄存器仅用于 HD/3G。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。

    如果我将数据0x28设置为地址0x22一次、是否无需根据输入信号重写设置? 或者、在输入 SD 信号时是否需要重置设置?

    顺便说一句、我们已经确认、在输入 HD-SDI 时进行此设置会对病理信号产生影响。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    当设置0x28 = 0x22时、不需要重写。

    此致、Nasser