This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:工作和空闲模式下的 eUSB 中继器功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387190/tusb2e221-eusb-repeater-power-consumption-in-active-and-idle-modes

器件型号:TUSB2E221

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想咨询 eUSB2中继器功耗。

如果 SoC 将来支持 eUSB2接口以替代 USB2、则我们必须使用 eUSB2中继器 IC 实现 器件间 和开箱即用 (USB2接口)。

功耗应该是巨大的挑战。

例如、TUSB2E221 IC 应用于设计应用领域"3 USB 端口+摄像头+指纹+读卡器"、工作 模式和空闲模式下的最大功耗是否是?

谢谢。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

      数据表中列出了空闲、LS/LVDS FS 和最坏情况下的最大功耗。   

    功耗将因 USB 总线活动而异。  估算功耗的最佳方法是使用 EVM。  ~26mW (HS 空闲期间)、如产品说明书所示、并且在主动将数据传输到 USB 记忆棒的同时、我在实验室测得的值为144mW。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    是的、我查看了数据表并看到了这些数据。

    我担心未来在个人系统中实现更多 eUSB2中继器 IC 会导致工作模式和空闲模式下产生额外功耗。

    例如、如果一个个人系统设计有3个 USB 端口、一个摄像头、一个指纹扫描仪和一个读卡器、我们将需要至少3个双端口 eUSB2中继器 IC。 空闲时的功耗为78mW (26mW x 3)、工作时的功耗为432mW (144mW x 3)。

    如果我有任何误解、请为上述设计案例提供建议或提供您的估计值。

    谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、您理解正确。  如果使用3倍器件、功耗将是3倍。

    但是、如果您提到的所有设备都是 USB 设备。  那么我预计您只能在 SoC 和 USB 集线器之间使用1个 eUSB 中继器。  USB 集线器将创建额外的 USB 端口。   

    soc->eUSB repeater->USB hub

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您提供的信息。

    我想向您确认您提到的144mW 在数据表的哪个位置定义。

    26mW 是"PHS_IDLE_LP_1"、正确吗?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    数据表中未提供144mW。  功耗会根据 USB 总线活动而变化、因此很难为 TUSB2E221功耗提供典型值。   我在实验室的测试设置中测得144mW、数据传输期间为1个 EVM、但该值并不代表所有器件在电压、温度和系统范围内的功耗。  这应该 是一个粗略的估计。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的反馈。

    我知道这是基于 EVM 测量的粗略估算。

    "数据传输期间"是否与下述情况相似?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    最坏情况下的功耗是通过可更大限度提高功耗的配置和信号模式在电压和温度范围内测量的。  正常运行期间消耗的功率小于此值。

    此致、

    Nicholaus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您能告诉我客户和项目名称吗?

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    现在没有项目名称。

    此 调查针对的是采用英特尔下一代平台且支持 eUSB2的 HP 产品。

    谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对、我记得为您提供支持、抱歉混淆了。  如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Nicholaus