This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:将引脚设定为高阻抗

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390692/tca6418e-set-pin-to-high-z

器件型号:TCA6418E

工具与软件:

嗨、团队:

客户计划在其项目中使用 TCA6418。 为了更大限度地减少漏电流、他们计划将引脚设置为高阻态。 您能帮助确认一下他们是否可以这样做吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Hi-Z 状态下获取 I/O 引脚的唯一方法是将其配置为输入。 请注意、它仍需要施加有效的逻辑电压(低电平或高电平)、因此您应该启用上拉/下拉、或将其外部连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我同意克莱门斯的反馈。 请注意、该器件将默认将所有 GPIO 设置为使用50k Ω 下拉电阻进行输入。

    此致、

    Adam