This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:禁用 HID 至 I2C 接口

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386967/tusb8044a-disabling-hid-to-i2c-interface

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

工具与软件:

您好:)

-

我已经在测试 TUSB8044A、并遇到问题、因为用于外部 EEPROM 的 HID 转 I2C 编程接口与我的 PC 上的另一个 USB 器件发生冲突、软件无法检测到它。

除了在 Windows 设备管理器中手动禁用 HID 外、是否可以禁用 TUSB8044A 上的 I2C 接口?

希望提供任何建议或变通办法。

-

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

      HID 至 I2C 编程  适用于主器件、 与哪个 I2C 地址冲突?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     客户是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好:)

    -

    我对我迟到的答复表示歉意。

    问题不在于 I2C 总线本身、而在于通过 TUSB8044A 编程接口在 Windows 中添加的 HID 接口。
    此 HID 接口与我的 Windows PC 上的另一个 HID 器件发生冲突。

    但是、该问题已经通过用 TUSB8041替换 TUSB8044A 而得以解决。

    -

    谢谢!