This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410EVM:无法使用连接到评估模块

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS560MB410, USB2ANY, DS560MB410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1389406/ds560mb410evm-cannot-connect-to-eval-module-with

器件型号:DS560MB410EVM
主题中讨论的其他器件:DS560MB410USB2ANY、DS160PR410、

工具与软件:

我已打开支持案例(# CS2450159)、并已被支持人员指示  在此处重复我的电子邮件主题信息。

我将评估模块连接到 PC 上的 USB 端口。   当我打开 SigCon Architect 3.0应用程序时、指示灯至少会闪烁(某种程度上)以指示活动。
在进入专门为 DA560MB410设置的新软件更新页面后、我已执行这些步骤。

我安装了 SigCon Architect 3.0。  然后,我被定向到一个内部页面,并进行了几次更新,并试图按照程序,如下所示。

但是、应用程序仍然无法连接到评估模块。

附件是我定向到的更新页面:

更新页面仅部分成功、如下所示:

第一个链接[ DS560MB410_RevB_Files.zip 只会在 Chrome 和 Edge 中生成一个新选项卡、这是一个无限的旋转滚轮。
             不会下载任何内容。

第2个和第3个链接创建下载、我已解压缩并同时应用 DS560MB410_Updater 和 USB2ANY…Setup。


应用程序现在的行为与之前的操作非常相似、它会继续指示地址故障或其他故障。

评估板连接到 USB 端口、边缘有一个亮起的绿色 LED。

"Slave Address"是用户指南中指示的地址、还指出 GUI 中不应显示 DS160PR410。

那么、第一个下载板级配置文件链接失败是否是此持续故障的根本原因?
或者 SigCon Architect 是否有缺陷(我看到 TI 支持博客中有报告说它无法正常工作)。

 

如何使此评估套件正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很遗憾听到您在使此 DS560MB410EVM 正常运行时遇到的挑战。

    无需拥有板级配置文件即可使 SigCon architect 工作。  但是、我很惊讶地听到这些文件没有下载。  我能够下载这些文件、没有遇到任何挑战。   如果您仍然无法下载板级配置文件、请告知我、并向内部团队提出此问题。

    GUI 中显示的 DS160PR410没有问题。  SigCon architect 支持多种不同的器件配置文件。  它们都独立运行。

    是否可以共享 DS560MB410EVM 板的图片?  我可以这样检查跳线设置 、并将其与我在实验中使用的电路板进行比较。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法下载"板级配置文件"、但如果这与让应用程序与评估模块进行通信/控制无关、则没有必要进行下载。

    我已经在评估板上加载了3个跳线位置的快照。

    我尝试从图片中的位置更改 J19跳线(到达方式)、因为应用手册讨论了2种通信操作模式、但没有区别。

    因此、图中所示的所有跳线均位于到达位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢分享照片。  根据我所能知道的、所有跳线都显示在正确的位置。  我将尝试在实验室实验板上重现您的跳线位置、并在星期一让您了解结果。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我观察到评估板使用您配置的跳线时运行良好。  请参阅随附的照片以供参考。

     \

    您能否确认已连接3.3V 电源?

    此外、有时、如果 SigCon architect 器件在首次尝试时未检测到地址处的器件、则点击"Apply"(应用)不会再次正确检查器件。  要验证这不是问题、请将地址切换到0x32、按"Apply"、然后切换回0x30并再次按"Apply"。

    谢谢!

    Drew