This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS202E:计算内部阻抗

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390256/trs202e-calculation-of-the-internal-impedance

器件型号:TRS202E

工具与软件:

你好。

我将根据此器件的电气特性计算内部阻抗。

内部阻抗为27.5kΩ(=5.5V/200uA)(最小值)

内部阻抗为366.6kΩ(=5.5V/1.5uA)(典型值)

因此、从 Vcc=5.5V 开始、27.5kΩ(最小值)~366.6kΩ(典型值)会发生变化。

 我的理解是否正确?

如果我错了、请告诉我。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算正确计算了最坏情况下的阻抗。

    15 µA 值在5V 时测量、并非最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    是的、您可以通过取电压除以漏电流来估算阻抗值。  

    这对我来说是正确的。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 和 Clemens、您好!

    感谢您的答复。

    此致、

     Ryusuke