This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:我需要生成使能引脚逻辑、用于转换(0V 至-5V 和0V)和 IF (+5V 然后转换为0V 和-5V)

Guru**** 2767035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400, TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388567/am26ls31-i-need-to-generate-enable-pin-logic-which-convert-0v-to--5v-and-0v-and-if-5v-then-it-converted-to-0v-and--5v

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件:TPS60400TLV1872

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

现在我们已经改变了设备,但复杂性我正在得到新的设备( MASW-008322 )需要新的逻辑,这是2行而不是1逻辑线.

请检查以下要求。

原始逻辑   所需的逻辑
0V (-5V)
(0V)
(+5V) (0V)
(-5V)

是否可以使用 26LS31。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像 AM26xx31这样的差分线路驱动器会输出 RS 至422电压、这并不是您想要的。

    则可以使用比较器。 您有哪些电源? 所需的开关速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克莱门斯先生:

    我需要基本的逻辑电路进行简单的工作,您能不能建议我们首选 SMD 组件,因为我们有尺寸限制。  

    1.电源为+15V 和+5V 。

    2. 我们需要的最大值为1uSec 切换速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有负电源、您将无法生成−5V 输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,您能推荐一些 IC ,它产生-5V .

    是不是说输入逻辑可用作负电压发生器 IC 的使能引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapajit:

    我们唯一能够在没有负电源的情况下生成相对于 GND 负电压的器件可能是我们的 RS232器件、这是单端(一条线路)、但输出将在+5V 至-5V 范围内摆动。  

    您可能需要生成某种负电源才能实现所需目标。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby Sir、

    CAN MAX889 (负向发生器)和 NLVHC1G14DFT1G (逆变器)是可能的。

    什么是精确的拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供许多负电源;请参阅此搜索: ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/products.html#1241=Charge pump&634min=-32;-5。 MAX889的等效器件是 TPS60400。

    要生成输出信号、请使用比较器将输入信号与2.5V 的基准电压进行比较。您将需要使用带有双电源的比较器、例如 TLV1872、其中输入电源±5V、输出电源−5V 和0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我明白以下是可行的吗? 、

    或者我们是否可以继续与非门和逆变器,如下所示,

    如果是、则不能在单个+5V 上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xx14之所以被称为反相器、是因为它会反转逻辑电平、即将0V 转换为5V、并将5V 转换为0V。它不支持或生成负电压。

    必须将负电源和比较器组合在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我不能得到它的结合负功率 sir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用像 TPS60400这样的器件生成−5V 电源轨。 然后使用比较器(就像在第一个电路中一样)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想要的是 E2是单输入和我需要2输出 V1和 V2 ,它是电路正确.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动开关稳压器的 IN 引脚看起来会关闭器件。 使用100k 电阻器会形成一个 RC 电路、而 V1/V2节点可能需要一些时间才能达到 GND 电压。

    -鲍比