This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:关于故障原因。

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384758/trs3243e-about-the-cause-of-the-failure

器件型号:TRS3243E

工具与软件:

我们正在调查器件故障的原因、希望向您提出建议。

我们有两个器件实现 RS -232线路驱动器或接收器。

其中一个设备(第三方驱动程序)连接了电缆并已通电。

另一个器件(TRS3243ECPWR)已断电、我们已连接电缆并多次打开电源。

执行上述操作会导致器件无法再通过 RS232C 通信、并具有不同的 TRS3243ECPWR 状态。

发生故障的部件数量为650个中的3个。

故障率为100%。

我们将解释良好和缺陷部件的状况。

断电时引脚3 (V-)和4 (VIN1)之间的电阻

好的部分:约650k 欧姆

有缺陷的部件:约100欧姆

接通电源时、引脚4 (VIN1)和接地之间的电压

正常部件:约为0V

有缺陷的部件:约-5V


从这个现象中、您能否推断问题的原因以及组件内部发生了什么情况?

 

此致

Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像插入或上电会产生超过绝对最大额定值±25V 的电压尖峰

    如何针对 ESD 或瞬态电压对总线进行保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 克莱门斯:

     

    感谢您的答复。

    对于这两个器件、外壳连接至 GND、电缆设计为在连接时与机箱接触。

    在断电侧的器件布线中安装了一个压敏电阻。

    即使在这种状态下、是否有可能出现电压尖峰?

    对于所讨论的器件、甚至在将其安装到电路板上之前、器件本身也可能存在问题。

    我们希望收到您基于这些信息的评论。

     

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压敏电阻的钳位电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 克莱门斯:

    最大钳位电压为44V。

    使用的元件是由 TDK 制造的 AVRM1005C270KT101N。

    请您对此信息发表评论吗?

     

    压敏电阻器元件信息

    product.tdk.com/.../info

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    44V 发生在1A 电流下;对于1 mA、则为27V

    收发器可能会因 ±25V 以上的电压而损坏。看起来您需要使用不同的压敏电阻。 但是、TVS/ESD 二极管的行为更快、可能是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

    我同意克莱门先生的意见。

    您可以尝试将示波器探头放置在您认为可以看到过压的引脚上(我假设它是引脚4、因为您提到它短接至引脚3)、并在器件高于25V 时设置触发器、然后重复测试以查看可疑引脚上是否发生过压以及发生了多大程度。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您推荐一种检查方法。

    我将一个探头放置在引脚4上、使用25V 电压触发它、并将电缆热插拔约50次、但触发器没有反应。

    如果我还需要检查其他内容、请告诉我。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在施加电压时才会产生电弧。

    我不知道您的连接器受到多大程度的保护、但如果可以触摸引脚、则需要进行 ESD 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

    650个器件中有3个发生了故障、因此导致故障的事件似乎不会经常发生。 我不确定这是您进行插拔的方式、还是与实际热插拔事件无关。 您可以将触发器降低至10V 左右、然后查看热插拔是否导致过压。 如果不是这样、可能是因为我们找错了地方。

    如果热插拔不会导致问题、清洁剂可能是正确的。 可能发生了某种类型的 ESD 事件。 如果连接器暴露在外、人们可以实际与它接触、那么它至少也会开启实现这种可能性的大门。  

    在开始使用连接线进行测试之前、您是否知道部件是否正常工作? 我想知道损坏是否可能是焊接或测试之前的其他原因造成的。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的评论。

    下面是我的检查结果。

     

    我们将触发器降低到大约10V、并检查是否存在过压、但未发生过压。

    插头不能用手指触摸。

    在连接电缆之前、我没有检查部件的功能、因此我不知道。

     

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

    我不是完全确定,否则损害可能来自哪里。  

    在开始测试器件之前、您是否知道器件是否正常工作? 我能想到的最后一件事是在组装/焊接器件时会造成某种程度的损坏。  

    -鲍比