This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:生产测试

Guru**** 2883190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390331/sn65hvd72-production-testing

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: THVD1406

工具与软件:

您好!

我们将在即将推出的 PCB 上使用 SN65HVD72作为接口、以备将来与其他 PCB 进行通信。 目前、我们没有任何 PCB 可与之通信。 我们可以通过什么方法执行测试、以确保 IC 与我们的 UART 端口正常工作并为将来的通信做好准备?

除此之外、我是否正确的理解是、由于这是一款半双工器件、我需要在微控制器发送和接收消息时切换 IC? 也可以对其进行设置、以便我不需要切换任何 GPIO 而只关注 UART 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用一个 PCB、就能实现回送测试。

    您确实需要切换 DE 引脚以确保最多一个节点处于活动状态。 避免出现这种情况的唯一方法是 THVD1406。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。


    我们如何配置环回测试?

    因此、如果我正确理解、只有当器件 TX 消息时的器件才应该具有 DE 高电平;否则、它需要为低电平、但所有器件的 RE 可始终设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在半双工收发器上、接收器已经连接到驱动器、因此您无需进行任何配置。

    是的、DE 必须切换、/RE 可以始终为低电平。 (有时、DE 和/RE 由相同的信号进行控制、以避免接收您发送的内容。 但这不是环回测试所需要的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    我们有一个适用于半双工单通道 RS485器件(如 SN65HVD72: https://www.ti.com/tool/RS485-HF-DPLX-EVM)的评估模块

    您可以使用它通过电缆评估 UART 通信。  

    是、除非您决定使用全双工 RS485收发器、否则您需要切换 DE/RE 引脚以在发送和接收之间切换。  

    -鲍比