This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31M:图中的引脚与表中的引脚不匹配

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390485/am26ls31m-pins-in-figure-do-not-match-pins-in-table

器件型号:AM26LS31M

工具与软件:

在数据表第4页、图4-2中的引脚编号与表4-2引脚功能中的引脚编号不匹配。 哪一项是正确的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、数据表末尾没有 LCCC 封装的焊盘图。 仅提供 LCCC 封装的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您指出这一点。  

    [报价 userid="615750" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390485/am26ls31m-pins-in-figure-do-not-match-pins-in-table 数据表第4页、图4-2中的引脚编号与表4-2中的引脚编号不匹配引脚功能[/QUOT]

    我需要为此提交更改请求、以便对其进行更新。 (这不是一个快速的过程、需要一个委员会中的多个人员的批准、因此需要一些时间)。  

    Unknown 说:
    哪一项是正确的?

    图/图像是正确的。 该表看起来像是其他软件包的复制粘贴。

    [报价 userid="615750" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390485/am26ls31m-pins-in-figure-do-not-match-pins-in-table/5317169 #5317169"]此外、数据表末尾没有 LCCC 封装的焊盘图纸。 仅提供 LCCC 封装的图片

    在我们的内部系统中、我找到了2张图纸、但我不知道其中哪一张是正确的。 它看起来的差异是与 顶焊盘的大小 ,引脚1的形状,和顶部的厚度..

    但是、建议的阻焊层和模板看起来是相同的。  

    我根据数据表中的图片附上了我认为应该是正确的那一封信。  

    e2e.ti.com/.../qfnd760.pdf

    作为参考、这是系统中的另一个。

    e2e.ti.com/.../qfnd759.pdf

    -鲍比