This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:PHY 链路未建立

Guru**** 2770215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390436/dp83867is-phy-link-is-not-coming-up

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在电路板中使用 DP83867 PHY、并且 PHY 链路没有出现。 我们检查了以下几点

A)输入电压(1.8V、1.0V 和2.5V)在范围内

b)我们要在 SGMII 模式下使用它、因此25MHz 时钟在 PHY 的输入引脚上运行正常

C) PHY 未被处理器保持在复位状态

请让我们知道还需要检查什么。 随附了寄存器日志、供您参考。

e2e.ti.com/.../3731.Ethernet_5F00_registers.xlsx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 通过该数据、PHY 上的一切看起来都正常。 在工作问题和非工作问题之间使用单个链接伙伴时、行为是否可以重现?

    您是否还可以提供工作板和非工作板的生产日期代码?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    使用相同的连接伙伴时、此行为可重现。 在不工作的板中、PHY 链路不会出现、而在工作板中、链路在相同的设置下正常出现。 我们使用壁挂式路由器作为链路伙伴。

    IC 是采用 QFN 封装的 DP83867ISRGZ。

    谢谢。此致、
    Varshini BS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说明存在一个正在工作且无法工作的电路板。 这些电路板之间有何差异? 非工作行为在您的批次中的广泛程度如何? 不工作的电路板是否总是不工作?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    硬件或固件方面没有区别。 我们的库存中目前有15张卡片、仅在该特定卡片中观察到此行为。 因此、我检查了电压、时钟、复位和 PHY 寄存器的值。

    我想知道是否还有其他需要检查的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1/15的行为看起来足够小、以至于电路板中必须有一些被忽略的不同之处。 如果您在 DUT 上探出 MDI、您是否看到可用的链路脉冲? 此外、工作和不工作时的寄存器值是否相似? 我会查看寄存器0x0-0x1F 以及0x6E 和0x6F。 请注意、最后两个寄存器是扩展寄存器;因此需要扩展寄存器访问。

    此致、
    Gerome.