This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1EVM:无法使用947 EVAL 在 TFT 上生成图形

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392057/ds90ub947-q1evm-not-able-generate-pattern-on-tft-using-947-eval

器件型号:DS90UB947-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好!

我设计了一个948的解串器板、它连接了一个12.3英寸 TFT。 因为我检查了 CML 信号并且它正常生成。 检测到两个串行器/解串器并且正在进行通信、但显示屏为空。 我曾尝试在 TFT 上生成图形、但实际没有。 请告诉我如何才能检查我的电路板是否正常工作? 如何使用串行器947评估套件在 TFT 上显示任何内容?
寄存器转储和器件信息的 PFA。

此致、
Fazile2e.ti.com/.../workingdisplaydump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazil:

    您能否仔细检查解串器地址? 为什么器件信息(0x68)和寄存器转储(0x58)的 I2C 地址不一致? 此外、您能否确认您是否已检查解串器 patgen 以验证目标时序、并且没有系统级显示侧问题?

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的答复。

    我的错误是、我共享了不同的器件信息、我检查了 I2C 地址、它现在与寄存器转储相同。 我如何在解串器侧验证 patgen。 是的、我已检查显示端是否存在系统级问题。

    此致、

    Fazil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazil:

    您可以使用 ALP 通过948配置文件中的图形发生器选项卡验证它、请参阅您共享的主题。 对于视频控制/计时源、我建议遵循以下步骤:

    1. 解串器 PATGEN
      1. 内部-内部时序源/内部 PCLK
      2. 内部时序源/外部 PCLK
      3. 外部-外部时序源/外部 PCLK
    2. 串行器 PATGEN
      1. 内部-内部时序源/内部 PCLK
      2. 内部时序源/外部 PCLK
      3. 外部-外部时序源/外部 PCLK

    此致!

    Josh