This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:通过 FPD-Link IV 信号级联 TMUXHS4412

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392680/tmuxhs4412-cascading-tmuxhs4412-whit-fpd-link-iv-signal

器件型号:TMUXHS4412

工具与软件:

早上好、

我遇到 TMUXHS4412集成电路问题。 如电路板的附加原理图所示、该电路中有8个差分信号作为输入、2个差分信号作为输出。 当我将此电路板的输出端连接到同一块电路板的第一个差动输入端时、我在输出端看不到任何信号。 我正在使用该板执行 信号、但视频信号无法到达解串器。

级联两个以上的组件是否可能导致信号衰减到无法再读取其内容的程度?

我期待您的答复。

提前感谢您、

Samuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuele 您好:

     数据速率适合您的应用? 一个电路板是否正常工作?

      一个电路板上有两个4412、如果连接两个电路板、则会有4个多路复用器级联、可能是插入损耗太大。

    好的

    Brian